Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Betriebsmittelbau

Der Betriebsmittelbau ist das unsichtbare Rückgrat jeder modernen Fertigung. Er ist die Schnittstelle zwischen der bloßen Idee und der serienreifen Produktion. Dabei geht es um weit mehr als nur das reine „Bauen“ von Werkzeugen: Es geht um die Konstruktion, Herstellung und Bereitstellung von hochspezialisierten Vorrichtungen, Spannmitteln, Montagehilfen und Prüfeinrichtungen.

Ohne einen präzisen Betriebsmittelbau gibt es keine Prozesssicherheit. Er sorgt dafür, dass Produktionsabläufe nicht nur schneller, sondern vor allem reproduzierbar und sicher werden.

Warum Standardisierung den entscheidenden Vorsprung gibt

In einem Umfeld, in dem Zeitdruck und Kosteneffizienz den Takt angeben, ist das „Rad neu zu erfinden“ Luxus, den sich kaum ein Unternehmen leisten kann. Hier setzt die Zusammenarbeit mit norelem an. Anstatt jede Komponente zeitaufwendig als Sonderteil zu konstruieren, greifen Konstrukteure und Techniker auf ein umfassendes Sortiment an standardisierten Normelementen zurück.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

  • Enorme Zeitersparnis: Durch den Einsatz fertiger CAD-Daten und lagerhaltiger Komponenten verkürzt sich die Konstruktions- und Montagezeit drastisch.

  • Kostentransparenz: Standardteile sind in der Regel deutlich günstiger als individuelle Eigenanfertigungen und sofort kalkulierbar.

  • Hohe Austauschbarkeit: Verschleißteile können innerhalb kürzester Zeit identisch ersetzt werden, was Stillstandzeiten minimiert.

  • Garantierte Qualität: Unsere Normteile unterliegen strengen Qualitätskontrollen, sodass Sie sich auf die Präzision Ihrer Vorrichtungen verlassen können.

 

Von der einfachen Halterung bis zur komplexen Prüfeinrichtung

Der moderne Betriebsmittelbau steht vor immer komplexeren Herausforderungen. Ob es um ergonomische Montagehilfen zur Entlastung der Mitarbeiter oder um hochpräzise Prüfeinrichtungen für die Qualitätssicherung geht – die Anforderungen an Flexibilität und Stabilität steigen stetig.

norelem bietet hierfür das komplette Spektrum: von Spannsystemen und Positionierelementen über Handhabungsmodule bis hin zu Zubehör für den Vorrichtungsbau. Damit unterstützen wir Sie dabei, Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren und die Wirtschaftlichkeit auf ein neues Level zu heben.

Anwendung: Der intelligente Arbeitsplatz – Lean Production in Bestform

In der modernen Fertigung ist Stillstand der größte Feind der Wirtschaftlichkeit. Da jede Montageaufgabe individuelle Anforderungen an Ergonomie, Werkzeugbereitstellung und Platzbedarf stellt, stoßen starre Standardlösungen oft an ihre Grenzen.

Wie ein moderner Betriebsmittelbau diese Herausforderungen meistert, zeigt der Einsatz des norelem Lean Production Systems.

Jede Aufgabe ist anders – Ihr Montagetisch wächst mit

Ein effizienter Arbeitsplatz muss mehr sein als nur eine Abstellfläche. Er ist ein präzise abgestimmtes Werkzeug. Ob Kleinteilemontage aus verschiedenen Sichtlagerkästen oder die Integration schwerer Maschinenkomponenten – die Rahmenbedingungen variieren täglich.

Montagetische, flexibel und modular mit norelem

Jede Montage-Aufgabe ist anders!

Unterschiedlichste Bauteile aus verschieden großen Kästen, vorbereitete Werkzeuge, damit die Montage fehlerfrei und schnell abläuft, eventuell Maschinen, die einen Stromanschluss haben und das richtige Licht.  All das sind Rahmenbedingungen, denen ein guter Montagetisch gerecht werden sollte. Mit der norelem Lean Production kein Problem. 

Der Konstrukteur hat die Wahl aus unzähligen Profilen und um die Arbeit bei der Konstruktion zu vereinfachen, können zu allen Produkten direkt im Webshop die CAD-Daten runter geladen werden. Mit den vielen Verbindern, Plattenhaltern und Zusatzteilen wie teleskopierbaren Bildschirmhalterungen ist der Arbeitsplatz schnell und effizient aufgebaut. 

Dabei spielt es keine Rolle um es um ein einzelnes Element, oder die Anordnung  mehrere Elemente nebeneinander, im Winkel oder in einer U-Form geht.  Mit frei bestückbaren Werkzeughaltern, Steckdosenleisten in Industriequalität und dimmbaren Leuchten werden die höchsten Anforderungen bedient. 

Effiziente Montage fängt schon bei der effizienten Konstruktion der Montagetische an. 

Normelemente und Normteile für den Betriebsmittelbau

Im Betriebsmittelbau kommen zahlreiche Funktionsgruppen zum Einsatz, die je nach Anwendung individuell angepasst werden müssen. norelem bietet hierfür ein breites Spektrum an Komponenten, die eine präzise, stabile und flexible Konstruktion ermöglichen.

 

Zu den wichtigsten Produktgruppen zählen: